This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5015:LM5015能否承受1.9A/60ns 的浪涌电流?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709443/lm5015-can-lm5015-undertake-1-9a-60ns-surge-current

器件型号:LM5015

大家好、

    客户将 LM5015用于 ISO 直流(24V 至5V)。 它们会在电路板加电时提供反馈、并且会出现 1.9A/60ns 浪涌电流。 他们想知道  LM5015是否能够承受1.9A/60ns 的浪涌电流、以及是否存在一些潜在问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      你有更新吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否有任何原理图或布局?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    客户在哪里测量1.9A? 如果这是 PVIN、则这不应该是问题。

    希望这对您有所帮助?


    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 David,

    如果这是 VIN、那么为什么您说这不应该是问题?
    能不能给我一些建议、我会说服客户。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    我说这不应该是问题、因为 PVIN 是高侧 FET 的漏极。  峰值电流限值电平设置为1.4A 的最大值、时间持续时间相对较长、梯形形状为60ns 以上。  

    希望这对您有所帮助?

    David。