This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:振荡器规格

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711464/lm76003-oscillator-spec

器件型号:LM76003

您好!

 

我有一个有关 LM76003振荡器规格的问题、可以肯定。

数据表将“通过 R_T 或 SYNC 的最小可调频率”定义为 RT=133KOhm,0.1%。

 

是否不可能使用133K 欧姆的2%或0.5%而不是0.1%?

我知道在电阻为2%或0.5%时、振荡频率可能小于270KHz、但如果没有问题、我想考虑使用它。

 

此外、如果没有问题、您能否告诉我最小振荡频率为133K 欧姆、0.5%或2%?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    是的、您可以为 RT SET 频率使用容差更高的电阻器。 它只是使用0.1%电阻器来保证数据表上的值。
    因此、您可以预期具有更高容差频率的较大偏差。 遗憾的是、我们没有使用容差更高的电阻器的数据。 但是、您可能可以从数据表中的公式6获得一些近似值
    www.ti.com/.../lm76003.pdf

    但愿这有所帮助
    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    感谢您的回复。
    这只是确认。
    我们能否保证除振荡频率为133KOhm+-2%之外的所有操作?
    133KOhm 可以允许多大的电阻容差?
    我是说如何考虑可以连接的最大电阻值(意味着最低频率)?

    另外、对于使用133KOhm+-2%时的最小频率、

    根据数据表中的公式6、
    频率= 38400/Rt - 14.33

    当133K (0.1%)时、频率= 302.763 - 303.341KHz。 在本例中、我们从数据表中保证为270-330KHz。
    当133K (2%)时、频率= 297.391 - 308.944KHz。 SO 297.391 *(270/302.763)= 265.209 KHz。 该值可以是最小频率。
    这有道理吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    通常、我只在 RT 中使用1%的电阻器。 如果您需要更严格的容差、则可以使用同步。
    我们针对该器件的所有基准验证都是使用1%电阻器完成的、因此在这种情况下、出于运行目的、使用1%电阻器不会出现问题。

    仅当使用 EC 表中显示的0.1%电阻器且该规格在整个温度范围内时、才保证规格。

    该公式仅用于近似计算、我认为它仅用于室温。

    但愿这有所帮助

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief

    谢谢。

    我对我们的保证有点困惑。

    我认为有两个不同的东西。

    一个仅是振荡器本身。 这意味着只需保证振荡频率。

    我知道振荡“频率”只能用133Kohm+-0.1%来保证。

    0.5%或2%可用于 Rt,但我们不知道它们的振荡频率。  我想我理解。

    另一个是整个器件运行。

    这是我不清楚的一点。 我的问题是我们可以保证整个器件运行的最小频率。 数据表显示、该器件仅支持300MHz 以上的工作频率。 实际上、270MHz 似乎可以接受。但低于270MHz 的频率如何? 使用2% Rt 电阻时、它可能低于270MHz。 我们能否保证器件随它一起运行?

    我想知道、尤其是2%的情况。 我知道我们不知道确切的振荡频率,但在这种情况下,我们能否保证器件运行?

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将通过电子邮件继续讨论、因此我现在将关闭此主题

    谢谢
    -Arief