请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 主题中讨论的其他器件: LM5176
我需要 具有可调输出电压和可调输出电流的电源 LM5145、即 CV 环路和 CC 环路。
我想如何添加 CC 环路。
我注意到、lm5176 实现了内部 CC 环路、以便 CC 误差放大器在 SS 输入端放电软启动电容器。
我可以将类似的原理用于 LM5145吗?
外部误差放大器、 SS 输入上的二极管和电阻器放电软启动电容器。
或者、最好使用它
ÏLIM Ω 输入
或
COMP Comparátor、它是 FB 误差放大器的输出、同时输入 PWM Δ I。