This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:我的 TPS54560啸叫声

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706362/tps54560-my-tps54560-whistles

器件型号:TPS54560

您好!

我使用 TPS54560实现24V 输入和最大电压的电源 5A 输出电流和5V 输出。 我使用3个并联输入陶瓷电容器(4.7µF μ F)、在输出端使用4个47µF 4,7µH μ F 的并联陶瓷电容器和1 μ H 的电感。 在操作过程中、我的板会发出啸叫声。 当 LED 变暗(亮度增加或电源流出更多电流)时尤其会发生这种情况。 它以3kHz 的频率进行调光、而我的 TPS54560开关频率为700kHz。 举报噪音的原因可能是什么?

我虽然是陶瓷电容器、但由于纹波、我在输出端添加了更多并联电容器、但它不会改变。

这是否取决于路由?

请提供更多信息来解决更改布局时出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您有原理图/布局吗? 您还看到了什么输出电压? 威士忌可能会在您的转换器中造成一些不稳定。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的转换器不可安装。 由于调光效应、我感到有些峰值、我认为这可能是举报的原因。 因为我以2kHz 的频率进行调光、这可能会导致陶瓷电容器摆动。 如果是问题、我如何解决? 因为使用电感器会降低我的电流压摆率(我不希望它)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您更改 PWM 调光频率时、它是否也会改变声音?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 但根据规格、我不会更改调光频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否还尝试使用更小的输出电流? 因为在2kHz 频率下、我可能会怀疑可闻噪声会存在、但电流较小时、噪声可能会不太明显?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望您找到可闻噪声的分辨率、这很棘手、因为您使用的是2kHz 调光、这在可闻范围内。 除非允许您将调光频率更改到超出音频范围
    我现在将关闭该主题、但如果您有其他问题、请随时回复并重新打开该主题。

    谢谢
    -Arief