This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:bq29200

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200, BQ2970, BQ4050, BQ40Z50-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705608/bq29200-bq29200

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件: BQ2970BQ4050BQ40Z50-R1BQ28Z610

您好!

能否将 BQ29200连接为原理图?

它是否在电池充电期间以及在放电期间工作?

是否可以始终  启用它?

谢谢

Mario。

e2e.ti.com/.../BQ29200_2D00_CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    bq29200应始终与电池相连。 它在充电和放电期间均可运行。 它的过压检测始终处于启用状态。 您可以通过 MCU 等电路启用电池平衡、如所示。 启用后、bq29200将在电压差异超过阈值时保持平衡、不会检查充电或放电。 由于电池电压可能会在放电结束时偏离更大、因此您可能希望在电压较低时禁用平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BATTERIA-RS-PROTETTA.pdfHi。

    我是否仍可以使用具有锂电池 PCB 保护功能的 bq29200 ?

    谢谢。

    Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    bq29200是一款次级保护器、但它期望始终连接电池。 如果 bq29200连接到受保护的电池、并且在负载情况下受到 UV 保护、则受保护电池的 bq29200输入端的电压将反向。 这将违反绝对最大额定值、不建议这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我不理解抱歉... 因此我无法使用它...我想连接原理图、但我看不到如何操作...我只看到标签...但是我有一个充电器、然后是2节串联电池(8.2V)、我想将 bq29200与电池并联...
    Mario。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    如果在充电期间保护电池、bq29200可能是安全的、因为充电电压为8.2V。  问题是当电池在负载情况下保护免受电流或欠压情况的影响时、电压将反向输入。  请参阅下面原始原理图上的标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将使用正常的18650电池… 在随附的原理图 e battery datasheet...in 中,订购要完整了解安全性,我还  需要添加什么?

    例如...反转极性相关的东西...它是否存在?e2e.ti.com/.../BATTERY-POWER.pdfe2e.ti.com/.../battery-datasheet.pdf

    谢谢。

    Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    您需要哪些保护措施取决于您的行业或系统架构对系统的要求。 当电池在电池系统设计人员设置的参数之外运行时、许多系统将使用 FET 来切断充电或放电。 在我们的产品系列中、当需要对单节电池进行保护时、bq2970可能会提供保护、运行方式与您的受保护电池类似。 当需要平衡2节电池并且在另一个电路中处理 UV 和电流保护时、bq29200可用、尽管 OV 阈值更多是次级电平。 当2节电池需要全功能保护时、需要对2节电池进行带平衡、它附带了 bq28z610、bq4050或 bq40z50-R1等电量监测计。 如果需要、bq29200仍可用作次级保护器、但无需进行平衡、次级保护器还有其他选项。