This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:禁用 BQ25120看门狗计时器

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713611/bq25120-bq25120-watch-dog-timer-disable

器件型号:BQ25120
主题中讨论的其他器件: BQ25121A

尊敬的先生/女士

 我的客户端使用 CP2112控制 BQ25120A、并将 VSYS_OUT 从默认1.8V 设置为3.3V。 一段时间后、我不知道他为什么会回复默认值。 稍后、我翻转了数据表、如下图所示。 使用 I2C 接口时、看门狗计时器将启动、50秒后、计时器将恢复默认设置。 之后、测量结果确实是50秒。 这种机制的用途是什么? 如何关闭该机制? 我可以禁用看门狗计时器吗?

 此致、

 

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 看门狗的目标是在 MCU 崩溃时将器件恢复为默认的"安全"设置。  

    BQ25120A 上的看门狗计时器无法禁用。 我建议切换到 BQ25121A、默认情况下禁用看门狗计时器。  

    另请注意、当适配器存在或/CD 引脚为高电平时、看门狗将运行。 在仅电池模式下、您可以降低/CD 引脚以使看门狗不清除寄存器。 为了满足 BQ25120A 上的看门狗要求、您需要至少每30秒与 IC 进行一次通信。  

    BQ25121A 始终禁用看门狗。  

    此致、

    Gautham