This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用监测计或 AFE 实现电池平衡?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ76925, BQ40Z50-R1, BQ7718, BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711532/bq40z50-r2-achieve-cell-balancing-with-gauge-or-afe

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ76925BQ40Z50-R1BQ7718BQ2962

您好!

在 TI.com 上的产品文件夹中、我们提供了电池电量监测计和电池监控、保护和认证解决方案

两者都可以实现电池平衡、对吧? 如 BQ40Z50-R2与 BQ76925。

我的理解是、如果客户需要了解准确 的库仑值、则需要电量监测计、否则电池监控器 AFE 就足够了。

电量监测计实际上是电池监控器、器件内部采用了某种算法、因此通常更昂贵、对吧?

我们可以将电量监测计放入电池组吗?

当电池组为3节串联和2节并联时、我们是否需要2个器件来执行电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    请在下面找到我的反馈。
    正确、bq76925和 bq40z50-R1/2具有电池平衡功能。
    您需要一个电量监测计来指示容量和运行状况。 监护仪在电池上进行测量、但需要一个 MCU 将此数据提供给用户。
    有关价格、请查看1ku 价格以供参考。
    我们有适用于电池组和系统的电量监测计、但我们的大多数电量监测计都进入了电池组。
    不需要、不需要2个器件。 您可以使用参数搜索来识别最合适的器件 www.ti.com/.../products.html
    BTW、您还应考虑添加次级保护器、如 bq2962或 bq7718。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢。

    那么、对于 m 系列 n 并联电池组、n 个电池连接在一起、然后它们串联、对吧? 这就是为什么我们只需要一个器件来执行电池平衡、对吧?

    是否有可能先串联电池、然后并联电池? 那么、通过这种方式、我们需要 n 个器件来执行电池平衡、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、每个并联电池组都被视为一个块。 电池组中每个堆叠的电池组之间会发生平衡。 因此、您只需要一个监测计。