This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 共源极或共漏极电池保护?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704951/common-source-or-commond-drain-battery-protection

早上好、

我正在为锂离子多节电池组设计新的 BMS。 我想使用双 路 n 通道 MOSFET 来制动充电和放电中的电流、我可以在负向路径或正极路径(使用合适的栅极驱动器)上使用它们。

到目前为止、我在共漏极配置中使用了 MOSFET、因为它们通常用于此类保护电路、但我不清楚共漏极和共源极配置的优缺点:

是否有人可以帮助我了解这两种配置的特性和特性、以便为 BMS 选择和测试最佳配置?

谢谢、致以诚挚的问候

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    目前,我们正在考虑将这种新型 BMS 用于多种应用:电动自行车、电动工具、小型太阳能存储... 电池组能量范围为500至3000Wh。

    为什么应用程序应影响答案?

    提前感谢您的进一步回复

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在低侧或高侧使用共漏极 NMOS、并通过栅极驱动进行控制。 如果使用公共源、则会在 CHG 和 DSG 时反向控制 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    很抱歉、但您的回答对我来说是"否"。
    "反向控制"是否意味着"负 Vgs? 在哪种情况下、摩西的控制电压会"反向"?
    为什么共漏极配置不会出现这种情况?

    非常感谢您的任何解释

    此致

    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我意味着您将不会打开一个 FET、因为您将控制拆分为中间的栅极。