This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402SQEVAL:PCB 设计文件

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27402SQEVAL, LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713406/lm27402sqeval-pcb-design-files

器件型号:LM27402SQEVAL
主题中讨论的其他器件: LM27402

您好!

我们计划评估和使用系统上的 LM27402降压控制器。 评估板(LM27402SQEVAL)的 PCB 布局设计文件是否可用?

此致、

Saeedeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saeedeh、

    PCB 布局是在旧的 CAD 封装上完成的、不可用。 如果需要、可以使用光绘文件。 请遵循数据表布局建议和可用的各种 TI 设计。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:
    感谢您的回复。 在数据表中、建议将输入/输出电容器、MOSFET 和输出电感器放置在顶部、将 IC 和小信号组件放置在底部。 我在该板顶部放置了一个对噪声和热量非常敏感的传感器、中间有一个背板。 根据这些信息、您是否推荐了数据表上建议的布局? 如果是、哪一侧最好朝向传感器/背板、以最大限度地减少从评估板传输到传感器的噪声和热量? 还是最好将所有组件放在远离传感器的一侧?
    您是否还会将 Gerber 发送给我?

    此致、
    Saeedeh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果传感器非常敏感、我建议使其侧面的所有组件远离传感器。 EVM 布局建议还考虑了较小的总体解决方案尺寸、因此给出了建议。 我正在从 EVM 团队获取光绘文件、并将其尽快发送。

    此致、

    Mathew