请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 你(们)好。
我能否检查一下为什么我们在数据表中建议用于 Delef 的 REF 值为13KOhm - 90KOhm?
我试图向客户解释不能使用10KOhm 的原因、但它不符合数据表规格。 最好了解使用低于我们建议规格的值的后果。
很抱歉,我也更喜欢遵循数据表:)。
非常感谢、
Ross
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我能否检查一下为什么我们在数据表中建议用于 Delef 的 REF 值为13KOhm - 90KOhm?
我试图向客户解释不能使用10KOhm 的原因、但它不符合数据表规格。 最好了解使用低于我们建议规格的值的后果。
很抱歉,我也更喜欢遵循数据表:)。
非常感谢、
Ross