This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计具有物联网接口电流传感器板的继电器板控制器和接口

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDC-WIFI-METER-READING, TIDM-3OUTSMTSTRP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713347/design-relay-board-controller-and-interface-with-iot-interface-current-sensor-board

主题中讨论的其他器件:TIDM-3OUTSMTSTRP、 TIDC-WIFI-METER-READING

在使用电流监控分析时、我正在寻找 IC、这将有助于我设计继电器控制器板、该控制器板非常有用、只要电流传感器检测到不需要的读数为高或低、信号就会发送到继电器 板、它将关闭这些板的电源、这些板与水泵、其他工业机器一起使用、以防止损坏、

注意:为了进行监控分析、我将电流传感器与物联网接口板 store.ncd.io/.../结合使用 、我 要使用的设计应与 I2C 有线连接协议相关。 这对我来说是一种创造性的新东西、因此、如果能使它变得更加完美、您的伟大建议和建议将会受到极大的赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robson、您好!

    感谢您加入 TI 的 E2E 论坛。

    我建议查看此参考设计。

    TIDC-WIFI-METER-READING TI 参考设计将 Wi-FiRegistered通信添加到 TIDM-3OUTSMTSTRP 智能电源板设计中。

    Wi-Fi 连接由 SimpleLinkTmWi-Fi CC32000无线 MCU 提供。

    远程用户可以监控插入三个电源插座中每个电源插座的负载的耗电量、并控制继电器以打开/关闭电源。
    智能配电盘需要连接以最大限度地发挥其在提高数据中心等应用的能效方面的作用。

    TIDM-BLE-MTR-READING TI 参考设计提供了另一种连接选项。

    此设计具有插座电源的继电器控制、这正是您想要的。


    您还可以查看更多参考设计并为您的项目寻找思路。

    这是否为您提供了所需的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗布森、您好、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。
    您仍可在30天内回复以继续讨论。
    感谢您考虑使用 TI 产品。