This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:将脉宽从输入信号(J3)缩短到栅极信号的问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713692/lmg1020evm-006-the-problem-of-the-shortening-of-pulse-width-from-input-signal-j3-to-gate-signal

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020

你好。

在我测试 LMG1020-EVM 板时、我注意到输入脉冲信号(J3)的宽度在栅极信号处缩短了50ns。

例如、如果我驱动的脉冲信号具有100KHz 频率、100ns 宽度的输入信号、则可以在 GATE (VG)处获得100KHz 频率、50ns 宽度的脉冲信号。

问题是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡先生、您好!

    由于许多工作台信号发生器无法在1-2ns 脉宽范围内产生良好的脉冲、因此电路板包含一个可缩短输入脉冲的电路。 这样、可以产生50ns 脉冲或更短脉冲的信号发生器可以驱动此 EVM。 在 EVM 原理图上、栅极 U3和一个输入上的相关 R-C 滤波器负责缩短脉冲。 这可以在第8节中的示波器捕获中看到。 如果这种情况令人厌烦、您可以通过调整 RC 来更改脉冲短接量、您可以通过移除 C11和短接 R9来将其完全移除。 这将消除脉冲缩短、但仍使用与门来缓冲信号。 或者、您可以完全移除与门、并通过移除 R10并在当前未组装的 R3位置安装跳线来直接从信号发生器驱动 LMG1020。

    希望这有所帮助、

    Nathan