This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向直流/直流转换器降压/升压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713082/bidirectional-dc-dc-converter-buck--boost

主题中讨论的其他器件:LM5170

我需要使用降压/升压功率级开发双向直流/直流转换器。  我已经看到、在汽车应用中、这些电压限制在大约12V-48V 的总线电压轨。  

低压蓄电池侧有一个84V 的总线轨、高压侧有一个325V 的总线轨。  什么限制了 IC 的较低电压?  我需要 传输的功率 为1.2KW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、阿特里、
    如果您愿意、您的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是可再生能源系统。  我不确定 C2000系列 IC 是否可以在没有 详细的软件理解/修改 (我想避免的事情)的情况下实现此目的 、或者 LM5170是否可以通过一些额外 的驱动器 IC 来管理它以隔离更高的电压?

    我 正在寻找 一种极简的无变压器、2开关解决   方案(如使用多个桥、可变成6-8个开关)。

    非常感谢任何建议/建议。  

      如果 有助于简化我的问题、我可以将高电压规格降低到260V。