请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 我在某些应用需要使用太阳能电池板的项目中使用 bq25703A 充电器 IC。
我想使用此芯片实现 MPPT 充电、我对 数据表首页上提到的输入电流优化器的详细信息很好奇。
我找到了一些用于启用此函数的寄存器、并指示优化何时完成、但我找不到有关此函数执行操作的任何详细说明。
有人能告诉我在哪里可以找到这些信息吗?
谢谢、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、David。
有关 ICO 的更多详细信息、我已链接了一份应用手册、其中深入讨论了以下特性: 使用 bq2589x 电池充电器 ICO 功能从适配器中提取无过载的最大功率
虽然本应用手册在不同的充电系列中对此进行了讨论、但其功能行为是相同的。
由于您还提到了太阳能的 MPPT、我还将向您介绍一个使用另一个充电器的 TI 参考设计、该充电器具有用于实现该设计的参考代码。 同样、虽然此设计基于我们产品系列中的另一个充电器、但这两个器件共享 BQ25703A 上所需的功能、因此可以为此器件修改参考代码/软件。 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计
此致、
Joel H