This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:为什么 VREG 可以高于 VDD?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713761/tps53219a-why-vreg-can-be-higher-than-vdd

器件型号:TPS53219A

您好!

 我对 TPS53219A 的 VDD 和 VREG 有一些疑问。 VDD 输入电压范围为4.5V 至25V。但 LDO 输出电压 VREG (最小值)为5.76V。高于4.5V。 为什么? 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦

    该规范的工作条件为 VDD = 12V。VREG LDO 压降电压为364mV。 如果 VDD 电压低于经稳压的 VREG 输出、VREG 将降至 VDD - 0.364V