This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:PMP7892变压器的特性?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713745/lm5026-characteristics-of-the-transformer-from-pmp7892

器件型号:LM5026

大家好!

我的客户希望使用参考设计 PMP7892。

谁知道 PMP7892变压器的特性是什么?

PMP7892:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    变压器由 Coilcraft 制造、有关规格和样片、请直接联系他们。

    原理图中给出了匝数比、NP 11、NS 13、Naux 7。 N87铁氧体是适合此应用的合理磁性材料、可提供2400nH 的无间隙铝、因此初级电感约为290uH。 Coilcraft 应该能够确认这些数字。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您关注 TI 产品系列。 这些定制部件由 Pulse Electronics 制造。
    有关变压器的详细信息、我建议通过以下链接联系他们。

    www.pulseelectronics.com/literature_request_form

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    区域
    如果您的查询已解决、请单击"已处理"选项卡。