Other Parts Discussed in Thread: TPS54528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54528 尊敬的 TI:
我的客户使用 TPS54528进行12V->5V/2A 测试、在 PCBA 测试时、这是3个 TPS54528 SW 引脚对地短路、总共测试50PCS。
客户测试 PCBA 使用测试机器、PCBA 置于机器凹槽中、机器套管将影响 PCBA 进行测试。 如果 PCBA 每次都不能与凹槽完美配合、当 PCBA 不能完美配合时、测试套管将使5V 输出短接至 GND。 我们执行一些输出短路测试、例如 上电前的5V 和 GND 短路;例如 上电后 的5V 输出正常、 然后5V 到 GND 短路、 TPS54528 将执行 OCP、 不会失真。
那么、我想 知道 、什么条件会使 TPS54528发生变化、并使 SW 短接至 GND?