This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:TPS54528 SW 引脚对地短路

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713212/tps54528-tps54528-sw-pin-short-to-gnd

器件型号:TPS54528

尊敬的 TI:

   我的客户使用 TPS54528进行12V->5V/2A 测试、在 PCBA 测试时、这是3个 TPS54528 SW 引脚对地短路、总共测试50PCS。

   客户测试 PCBA 使用测试机器、PCBA 置于机器凹槽中、机器套管将影响 PCBA 进行测试。 如果 PCBA 每次都不能与凹槽完美配合、当 PCBA 不能完美配合时、测试套管将使5V 输出短接至 GND。 我们执行一些输出短路测试、例如 上电前的5V 和 GND 短路;例如 上电后 的5V 输出正常、 然后5V 到 GND 短路、 TPS54528 将执行 OCP、 不会失真。

   那么、我想 知道  、什么条件会使 TPS54528发生变化、并使 SW 短接至 GND?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请您分享原理图吗?
    如果 Vin 过高、器件将损坏。
    如果 Vin 连接不好、有时连接到 IC、有时连接到 IC、EN 连接到 Vin、则可能会损坏。 因为当 Vout 为5V 且 Vin 未连接时、EN 导通、Cout 较大、器件像升压一样工作、导致 Vin 过高。
    2.如果输入电容太小或远离 IC 放置、则 Vin 的环可能会很大并会损坏 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AP20D1205WP-Schematic.pdfHiNeal:

     谢谢! 请帮助检查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    在上电过程中、是否有任何方法来测量 IC 输入电压波形?