This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVAL:插入延迟和重启时间

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713705/lm5069eval-insertion-delay-and-restart-time

器件型号:LM5069EVAL

您好!  

我有 LM5069EVAL 评估板、我使用的电流限制为10A (+28V)。  

我有几个问题:

  1. 插入延迟(在 LM5069EVAL 中)为600ms–为什么? 我能否将其更改为200ms。
  2. 重启时间为7.7秒–是否也是插入电源后的唤醒时间? 重启的最短时间是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、阿塔尔、

    欢迎使用 E2E!

    1A)您可以通过减小计时器电容 C8值来降低插入延迟
    2a)重启时间是从故障关断时刻到下一次上电重试时刻的间隔。 此时间取决于 C8值。

    请参阅 www.ti.com/.../snva184b.pdf 中的公式3、5

    请告诉我您的系统要求和应用。

    此致、
    Rakesh