This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:LM2675与 LM2672不连接软启动和同步

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2672, LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710824/lm2672-lm2675-vs-lm2672-without-connecting-softstart-and-sync

器件型号:LM2672
主题中讨论的其他器件:LM2675

大家好、团队、

我想再次检查是否可以使用 LM2672更改板上的 LM2675。

尤其是在未连接 SOIC 封装的引脚2 (软启动)和引脚3 (同步)的情况下使用 LM2672时、能否将这两个器件视为等效器件?

从稳定性和瞬态响应的角度来看、我能否考虑 将 LM2672等效于 LM2675?

实际上、目标是使用 LM2672替换 LM2675、而不更改电路板上的任何其他器件。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此问题分配给适当的人员、他们应尽快进行审核和回答。 感谢您的耐心等待。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的假设是正确的。 您可以将这些引脚保持悬空。 这两个器件应提供相同的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    日落