This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:电流共享

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, UCC29002, TPS53667, TPS543B20, TPS543C20, TPS40428, TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711416/tps54824-current-sharing

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: UCC29002TPS53667TPS543B20TPS543C20TPS40428TPS40425

你(们)好

我们的客户希望使用具有电流共享配置的此器件。

是否可以并行使用? 如果可能、是否有任何应用手册?

我们担心该器件如何运行以实现电流共享。

或者、我们是否需要另一个器件、例如电流共享器件?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    TPS54824不适用于电流共享应用。 您可能可以设计一个外部负载共享控制器、但我认为它太大了。 我相信我们还有其他解决方案可以直接支持超过25A 的。 您的要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢您一如既往的支持。

    我将检查要求。 我会告诉您。
    在此之前、让我来询问另一种配置。

    如何将 UCC29002与该器件配合使用?
    (因为客户已经为之前的型号购买了此器件。 因此、他们希望将此器件用于下一个型号。)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    这可能是可行的、但 UCC29002数据表暗示需要遥感。 对此可能有一些工作要做、但我个人从未使用过 UCC29002、因此我不知道任何替代应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、

    我已检查、应该可以使用 TPS54824等不具有遥感功能的器件来操作 UCC29002。  不过、我没有参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢您的确认。

    所需条件为 Vin=4.5V~16V、Vo=1.0V、IO=50A。
    8~9、我们考虑在此条件下使用 TPS54824 + UCC29002 (Δ Σ 设置)等配置。
    或者、您是否有任何其他符合此条件的解决方案?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    TPS543C20或 TPS543B20是两相可堆叠解决方案、适用。 Webench 还提供了3种控制器选项、即 TPS40425、TPS40428和 TPS53667。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    谢谢!