This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:开启时出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711147/lm5060-problem-with-turn-on

器件型号:LM5060

尊敬的 TI E2E:

我在直流/直流转换器的输出端使用 LM5060。  因为负载将具有电池或负载 、所以我希望保护转换器免受反极性的影响。 我在数据表的图41中有一个与此类似的原理图。 输出电压约为12V。  当我的转换器工作时、打开 LM5060有问题。 但是、当我将外部电源直接连接到输入 LM5060时、它可以正常工作。  我尝试禁用 UVLO 和 OVP、更改 Rs 和栅极电阻。 无论有无输出负载、我都会进行测试。 对我来说很奇怪、我不知道如何修复它。 我有两个 IRFP4468参数、因为转换器输出上的电流大约为150A。 我检查栅极上的信号 、当我有外部电源信号时、看起来不错、但当我打开直流/直流转换器时、我没有任何信号。 我应该检查什么? 请给我一些建议。 它是否与来自直流/直流转换器的噪声相关?

此致、  

Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grzegorz、

    欢迎使用 E2E!
    您能否共享 LM5060的完整原理图和测试波形? 请通过禁用 UVLO 和 OVP 进行捕获(目前)
    VIN、Vout、GATE、Iin
    输入电压、输出电压、栅极电压、计时器电压

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部电源的信号

    直流/直流转换器的输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供测试波形。 令人惊讶的是、在第二种情况中看到了"无栅极"电压。 此器件的噪声没有已知问题。
    Vin (dc/dc 转换器的 o/p)处的峰峰值纹波是多少? 您能否通过添加更多去耦电容器来降低噪声来进行检查。 如果是可共享的、您能否发送直流/直流级原理图。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    添加更多去耦电容器是否有帮助?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    周五、我进行了测试并添加了更多电容器(在 Vin 和 Vout 上)、这只会有所帮助。 它更好、但仅为我输入电压的一半。 高于此电压(>300V)时,打开栅极仍然有问题。 但现在我知道这是一个噪声问题、在下一个版本的 PCB 中、我尝试添加更多电容器。 或者、TI 可能还提供其他不太容易受到噪声影响的类似通信?

    此致、
    Grzegorz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grzegorz、

    感谢您的更新。
    至少、我没有听说过该器件的此类噪声灵敏度。 请考虑在下一个 PCB 版本中将低 ESR 电容器放置在靠近开关源的位置。
    请打开一个新主题以进行后续操作。

    此致、
    Rakesh