主题中讨论的其他器件:UCC28740、
您好!
我们希望在 UCC28740的反馈中使用 UC3901、输出电压为5V。此外、我们还想知道所附图表中标记的组件的最佳值。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ramkumar、您好!
这些组件的值基于您的设计应用要求。
这些要求的具体细节如下:
www.ti.com/.../technicaldocuments
您将需要 首先设计您的 UCC28740电路。 然后您将能够设计 UC3901反馈组件。
UC3901的建模工具也可在以下位置找到:
此致
John
Ramkumar、您好!
我正在尝试了解您在此应用中的目标。
UC3901是一款隔离式反馈发生 器、专为由于航空航天等应用的长期可靠性问题而无法使用光耦合器的应用而设计。 因此、它用高频(最大5MHz)调频误差放大器替代光耦合器。
您的应用将此器件 (在40kHz 的极低载波下)与 UCC28740结合使用、后者是一款初级侧调节反激式控制器、可通过光学反馈实现增强调节。
所以我的问题是,你为什么要把这两个部分结合使用呢?
您的设计要求是什么?
此致
John