This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:断电时 Vout 下降斜率发生变化

Guru**** 2813615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707075/ucc2897a-vout-drop-slope-change-when-power-off

器件型号:UCC2897A

大家好、团队、

测试 UCC2897A EVM 时有一个问题。

当 UCC2897A 在没有任何负载的情况下关断时、当 VOUT 降至2.4V 时、VOUT 斜率将迅速变化。

我怀疑它与软停止功能相关、但当 VOUT 斜率发生变化时、我找不到任何占空比差异。

您能不能在这里给出一些关于 VOUT 斜率为何变化的建议?

CH1:VIN、  CH2:Vout、  CH3:SS

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    很抱歉耽误您的回答。
    您的系统在没有输出负载的情况下关闭、这将使检测占空比变化变得非常困难。
    您能否检查软启动引脚?
    当 LINEUV 达到其阈值时、SS 应缓慢降低、而当 SS 放电时、开关应终止。
    如果您查看输出端负载的关断波形、则应该会看到检测栅极驱动器中的占空比变化。
    希望这对您有所帮助
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    上一个波形(紫色)中的通道3波形是 SS 引脚电压。 您可以进行检查。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    下面是 QF 和 QR PWM 的波形。 低驱动电压是否可能导致 VOUT 下降斜率变化?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    随着软启动电容器电压从4.5V 降至2.5V、UCC2897A 允许在 LINEUV 下 PWM 降低。
    2.5V 时、PWM 被禁用、软启动电容器继续放电至0.5V
    仅当不再启用 LINEUV 时、才会恢复软启动。
    数据表未显示为什么斜坡斜率应从2.5V 变为0.5V、软启动时间定义为 CSS 从2.5V 变为4.5V 的时间。 这是数据表中的公式13和14。
    您的系统中是否存在此增加斜率导致的问题?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    我将关闭此帖子、因为在近3周内没有任何通信。
    如果您有进一步的疑问、请打开新帖子。
    此致
    John