This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:UCC28180评估模块反复熔断

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573, UCC28180, TIDA-00776, UCC28019A, UCC28019, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704476/ucc28180evm-573-ucc28180-evaluation-module-blows-up-repeatedly

器件型号:UCC28180EVM-573
主题中讨论的其他器件: UCC28180TIDA-00776UCC28019AUCC28019TL431

你好

我们提供了 ucc28180evm-573用于评估电路。

但我们最终遇到了一个问题、评估模块在上电时会爆炸、没有任何负载连接到它。

我尝试进一步调查、我注意到应该有一个特定的上电序列???

施加交流电、然后施加 AUX 12V 电源。

我现在使用的加电过程是应用 AC、然后应用 AUX、再应用 BOOOOM

我必须通过更换 MOSFET 和死 UCC28180来修复电路板、重复该过程 BOOOOOM

通过搜索互联网、我找到了该文件 TIDA-00776、该模块已经有一个 AUX 电源、但有一个开关为电路加电、在您加电后不会直接加电。

显然、上电序列中存在一些技巧。

我想听到 TI 关于这个问题的消息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    很遗憾听到您在使用 UCC28180EVM 时遇到此问题。 很明显、这并不意味着发生、我将尝试弄清发生了什么。

    正常的启动序列是为 PFC 提供交流电源、然后启动辅助电源、为 PFC 控制器生成偏置电源。
    这将启动 PFC 的软启动、然后生成高压直流输出。
    还可以首先向 UCC28180提供偏置电源(例如12V 直流实验室电源)、然后向 EVM 施加交流电源。 这不应导致 EVM 发生故障。 因此、应该可以按任何顺序启动 EVM。

    您是否认为您可能施加直流偏置、将其关闭并重新打开? 可能是12V 直流输入上的间歇性连接?
    如果是这样、则会导致 EVM 出现故障、因为输出电压处于其设定值、当您重新施加偏置电源时、UCC28180将进入满占空比、这将导致输出端出现过压、从而损坏半导体。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    为了告诉您真相、我在首次测试模块时做了一次。

    之后一直施加12V 电压、然后施加交流电。

    我认为交流电也很快断开并重新应用、然后是动臂。

    今天将尝试连接一个12VDC 电源、并同时加电。

    但我从未在其他控制器中使用过这样的器件。

    如果我们可以将该控制器放入我们的项目中并使用它、我们无法确定这是芯片中的故障还是有特定要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micro:
    这就是我认为正在发生的情况:
    当高电压输入降至设定的水平以下时、测量输入电压的控制器将进入欠压状态。
    在欠压情况下、软启动电容放电、一旦重新施加输入电压、软启动电容便会再次开始充电。
    这会导致栅极驱动脉冲宽度逐渐增大。
    但是对于 UCC28180、如果高电压输入下降、栅极驱动器将进入最大占空比、因为输入电压未受到监控、所有 UCC28180请参阅的是 VOUT 为低电平。
    一旦输入电压恢复在线、由于 PFC 的环路响应较慢、转换器将进入过压状态。
    这会导致您正在目睹的灾难。
    如果您的设计可能会出现较大的欠压条件、那么我建议您使用 UCC28019A 或将外部欠压电路与 UCC28180配合使用。 此外、一些其他多引脚 PFC 控制器具有欠压保护功能、一些具有非线性误差放大器、该放大器对于大误差信号具有低增益、而对于小误差信号具有高增益。 TI 称之为增强型动态响应(EDR)。
    我建议您针对您的应用研究 UCC28019A。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的应用不是看到很大的欠压、而是应用通常断开交流线路并快速重新连接、这种情况肯定会发生。

    但今天仍有一项测试要进行、我将通过同时加电的 AUX 电源为 UCC28180供电。

    是否有欠压电路可供选择?


    关于 UCC28019A、3年前、我在该芯片上取得了很好的成绩、但存在电感器噪声。 从空载连接/断开到满载、完全无问题、即使在5A 输出@ 385VDC @ 115VAC 输入下也是如此。 在加电时面临1200W 负载、甚至没有问题。

    除了电感器噪声之外、这是非常好的芯片。

    将向您提供有关此内容的最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0243.EPGI-Discrete-brownout-function-of-UCC28180.pdfHelloMicro、

    随附的是专为与 UCC28180配合使用而设计的欠压电路。

    UCC28019A 的电感器噪声问题可能与 UCC28019A 无关、而与绕组或电感器本身的制造有关。

    我真的无法说、PFC 电路的可闻噪声对于任何控制器都可能发生、与电源的构造相比、与控制架构更相关。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    UCC28180的最后更新

    我没有成功地使它工作、它不断地发电、即使我将它连接到自己的 AUX 电源同时加电也是如此。

    我刚刚重建了 UCC28019 PFC 电路、一切工作正常、加载 PFC 满然后加电、完全没有问题。

    我仍然只面临该芯片的1个主要问题、开关是输出过压问题。

    在空载条件下、我具有409VDC、在 PFC 中加载300W 静态409VDC、完全没有问题。

    移除负载、电压变为426VDC、然后返回409VDC 开关、这使得稳压 SMPS 在此时变得不稳定、导致其输出增加2VDC、然后返回到其正常输出电压。

    如果您能查看随附的白皮书、我将不胜感激。我的问题如第6页所示、我只需要有关使用 TL431设计电路以加强电压调节的帮助。

    您的帮助将真正解决我对这款芯片的问题、因为它非常强大、我希望将其用于设计中。

    此致

    e2e.ti.com/.../8562.Optimizing-the-UCC28019A-to-Avoid-Audible-Noise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micro:

    我很高兴您在解决您的问题方面取得了一些进展、我将帮助您使用随附的 SLUA688文档。

    但 在尝试之前、您应该意识到过冲仅为4%、降低过冲的最佳方法是增加输出电容。

    UCC28019的 OVP 设置为5%、因此您的电路可能不会进入 OVP。

    我认为问题是您的稳压直流/直流转换器。

    它 需要 能够处理输入电压的微小4%变化。

    原理图附在上面、原理图背后的理念非常简单。

    您可以从 Vout 设置分压器(在您的应用中为409V),以便 VSENSE 上的电压为5V。

    如果上电阻为1M 欧姆、则下两个电阻的总和将为12.37k 欧姆。

    然后、您将其中一个较低的电阻设置为5.6k 欧姆。 如果您知道您希望电路跳闸的电压、则可以根据 VOUT 上的过压获得2.5V 电压来计算最终电阻器。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micro:
    我将关闭此主题、因为3周内没有任何新帖子。
    如果您有任何疑问、请打开新主题帖。
    此致
    John