This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022启动电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711840/lm5022-lm5022-startup-current

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5021

大家好、

我的客户正在使用 LM5022设计离线反激式转换器。 他们想知道 LM5022的启动电流是多少? 他们需要计算所需的启动电流和 HV 启动电阻值。

谢谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weihao、

    启动电流是什么意思? 什么是 HV 启动电阻器? 如果您是浪涌电流、则浪涌电流由输入电容器、输出电容器、变压器、软启动电容器以及启动期间连接到输出的负载决定。 LM5022控制 SS 以限制浪涌、但主要是外部电路设计、而不是 LM5022本身。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    VIN 低于 UVLO 时控制器所需的电流。 对于离线隔离式直流/直流转换器、控制器需要直接从 HV 线路消耗电流、需要 HV 电阻器来限制为 VIN 电容器充电的电流、并向控制器提供电流。

    请参阅 LM5021示例:

    该电流将决定可使用的 HV 启动电阻器的大小。

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    对此进行了任何更新?

    谢谢。

    此致、
    Wei-Hao