This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS68470:如何配置未使用的 WLED?

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713645/faq-tps68470-how-to-configure-with-unused-wled

器件型号:TPS68470

如果我不使用 WLED 升压转换器、该如何处理 PMIC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.将 WLED_SW 节点连接到 GND。
    2.浮动 WLED 输出
    3.浮动 NTC 温度传感器
    4.浮动 WLED 驱动器
    5、保持3V3_VDD 焊球 D1已连接且存在输入电容

    如果您不使用 WLED、但希望将升压转换器用作电压升压、则只需执行# 3和4。