请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53635-Q1 您好!
在数据表的应用手册中、我们有表6。 推荐的电感器。
并指定"对于 LM53635、TI 建议饱和电流为7.5A 或更高。"
但是、由于尺寸尽可能小、客户希望使用尺寸更小的电感器、这意味着饱和电流更低、这是否可以接受? 如果客户使用的 mA 负载电流= 3.5A、他们希望使用6A、而不是7.5A。
此致、NY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表的应用手册中、我们有表6。 推荐的电感器。
并指定"对于 LM53635、TI 建议饱和电流为7.5A 或更高。"
但是、由于尺寸尽可能小、客户希望使用尺寸更小的电感器、这意味着饱和电流更低、这是否可以接受? 如果客户使用的 mA 负载电流= 3.5A、他们希望使用6A、而不是7.5A。
此致、NY