This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:当我将 pres 设置为高电平时,,DSG CHG MOS 闭合,Ω、但在 pack +,上有一个1.4~1.8V、原因是?Ω

Guru**** 2619895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710342/bq40z50-when-i-set-pres-high-the-dsg-chg-mos-close-but-there-is-a-1-4-1-8v-at-pack-why

器件型号:BQ40Z50

该电压是来自 DSG 引脚? 还是我的 DataFlash 配置错误?

感谢您的 TI 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanbin、您好!

    否、这与 DSG 引脚或 DF 配置无关。 我唯一能想到的是由于某些焊料或 FET 故障而导致的泄漏。 您是否测试了 FET?

    要进行调试、请尝试重新刷新 FW 并查看是否可以重新生成。 如果可以的话、就是硬件。 这是最简单的确认方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,您的选择 DSG FET 具有一个大的 IDS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。