请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3850 主题中讨论的其他器件: TPS3851、 TPS3813、 TPS3431、 TPS3430
TPS3850是适用于以下应用的合适解决方案:
我正在寻找看门狗或任何其他设计
我们有问题、这种情况很少发生、但我必须找到解决方案
当 VCC 3V 唤醒时、MCU 未唤醒
从该状态出来的唯一方法是关闭并再次打开 VCC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS3850是适用于以下应用的合适解决方案:
我正在寻找看门狗或任何其他设计
我们有问题、这种情况很少发生、但我必须找到解决方案
当 VCC 3V 唤醒时、MCU 未唤醒
从该状态出来的唯一方法是关闭并再次打开 VCC
Eli、
是 TPS3850是一款窗口看门狗、具有可编程看门狗和看门狗复位延迟。 它还具有电压监控功能。 TPS3851是一款标准看门狗、具有200ms 的固定延迟、但仍可编程看门狗超时。
TPS3813是可编程看门狗的另一个选项、如果您只需要基本看门狗器件、则可以使用 TPS382x 系列。
如果您不需要电压监控、我们将于本周推出全新的仅看门狗器件 TPS3430和 TPS3431。 请提供有关建议器件的反馈、并提供有关您的应用的更多详细信息、以获得进一步支持。 谢谢!
Michael