This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:看门狗

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3851, TPS3813, TPS3431, TPS3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711154/tps3850-watchdog

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件: TPS3851TPS3813TPS3431TPS3430

TPS3850是适用于以下应用的合适解决方案:

我正在寻找看门狗或任何其他设计

 我们有问题、这种情况很少发生、但我必须找到解决方案

当 VCC 3V 唤醒时、MCU 未唤醒

从该状态出来的唯一方法是关闭并再次打开 VCC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    是 TPS3850是一款窗口看门狗、具有可编程看门狗和看门狗复位延迟。 它还具有电压监控功能。 TPS3851是一款标准看门狗、具有200ms 的固定延迟、但仍可编程看门狗超时。

    TPS3813是可编程看门狗的另一个选项、如果您只需要基本看门狗器件、则可以使用 TPS382x 系列。

    如果您不需要电压监控、我们将于本周推出全新的仅看门狗器件 TPS3430和 TPS3431。 请提供有关建议器件的反馈、并提供有关您的应用的更多详细信息、以获得进一步支持。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael

    我们是否有与 TPS3813相似的器件、但具有用于睡眠模式的使能引脚?

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、TPS3813是我们仅有的类似器件、但没有启用/禁用功能。 您可以使用 TPS3851实现可编程看门狗超时、固定复位延迟和启用/禁用。

    如果 TPS3851适合您、请提供反馈。 如果 TPS3850和 TPS3851的看门狗功能适合您、我们将推出一款仅看门狗器件。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我有一个好奇的问题、就是当复位引脚切换时处理器恢复功能、或者您必须移除 VDD 电源。 如果必须移除 VDD 电源,则需要切换电源上的 EN 引脚(即 DC/DC 或 LDO)
    请告诉我您使用的微处理器器件以及我将会研究的直流转换器器件型号、并为您推荐系统的最佳解决方案。 如果您更愿意通过电子邮件分享详细信息、请随时在 antony.carvajales@ti.com 上写信给我

    此致、
    安东尼
    WD 和 SVS 系统工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下更新要求:

     正在寻找看门狗+电压监控器

    监控器监控3.3V

    看门狗超时周期约为2秒

    低电源电流–小于5uA

    工作温度:–40°C 至+85°C

    符合 AEC-Q100标准

    输入使能