Other Parts Discussed in Thread: CSD16409Q3, CSD25402Q3A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD25402Q3A 主题中讨论的其他器件:CSD16409Q3、
您好、E2E、
我有一个(希望是)关于 FET 的简短问题。 特别是 我们的 CSD16409Q3和 CSD25402Q3A。 我们如何测试连续漏极电流? FET 是否保持无限期运行(秒、分钟、小时、天不间断运行???) 或者、我们是否将其脉冲持续100ms? 我从这篇有关连续电流的博客中获得了100ms 的值:
我们非常感谢您快速而肮脏地解释我们的测试程序! 谢谢,度过了一个愉快的周末!
此致、
Russell