This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:I2C 驱动的校准

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713147/bq34z100-g1-i2c-driven-calibration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34110

您好、再说一次、

我正在编写代码来执行远程控制的电流校准。

我假设先前产品"BQ34110"的 TRD 第5章适用。

您能确认这一点和/或向我展示任何差异吗?

提前感谢、

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    要校准电流、请设置 CC 增益和 CC Delta 的值。

    如果在设置这些值后问题仍然存在、那么您在为 bq34z100-G1复制 bq34110的 TRD 中遇到了哪些步骤?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢您的回答。 如您所知、BQ34Z100-G1的 TRD 在这方面有些欠缺。 我正在寻找其他信息。 但是、经过仔细检查后、我现在了解了如何更改 CC 增益和 CC Delta。 我的板载处理器没有浮点处理器、因此这成为了一个有趣的挑战。

    -Tim