This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:20秒后停止充电

Guru**** 2619105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713058/bq25895-stop-charging-after-20-seconds

器件型号:BQ25895

您好!

BQ25895在 Ibat~=2.5A 时开始为我的电池充电、但在20秒后、它停止充电、ICH~=0.15A...

电池未充满电、Vbat=3.36V (一节电池)。

CHRG_STAT 为"10–快速充电"

有人有同样的问题吗?

如何解决?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分别在充电和充电停止后提供所有寄存器值? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 充电器容量为3A。

    在15-20秒内为3A 1节电池充电:

      0 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A B C D e FF
    00 5. 10. 3A 4f FF 5e 9D 3. 40 93 76. 0 13. 0 0
    10. 0 98 0 7F 79 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    然后充电0.17A:

      0 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A B C D e FF
    00: 7F 05 30 3A 20. 13. 5e 9D 03 40 93 77 80 13. 00 00
    10: 00 98 00 7F 79 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) ILIM 引脚在以0.17A 充电时被启用。 请检查 ILIM 引脚电流限制设置或禁用 ILIM 引脚、以查看充电电流是否上升。
    2) 2) 在0.17A 充电时、看门狗时间过期。 请将 REG07[5:4]设置为00、即禁用看门狗、以便大多数寄存器值不会被复位。
    3) 3)充电在输入电流限制(IINDPM)下运行。 请检查原因。
    谢谢!