This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:0.9V VOUT LDO

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713157/tps7a7100-0-9v-vout-ldo

器件型号:TPS7A7100
主题中讨论的其他器件: TPS7A84A

您好!

我正在寻找相同的 IC (TPS7A7100)、但具有数字可编程输出。 我是说、我们希望使用来自 FPGA 的数字信号来控制输出电压。 如果该选项(数字可编程输出)不可用于此 IC、那么您是否可以提出其他建议。

我尝试在您的网站上搜索、找到 了 TPS7A84A、可以通过将编程引脚接地或将其打开来对其进行编程。 我们无法借助 FPGA 来控制这种情况。

感谢您的帮助。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Premsagar、

    TPS7A84A 等 ANYOUT LDO 可能是用于数字可编程输出的最佳选择;但是、您可能需要使用外部电路来连接 FPGA 和 ANYOUT 引脚。  ANYOUT 引脚只是内部电阻器的一侧。  电阻器的另一侧连接到 FB。  因此、当 ANYOUT 引脚连接到 GND 时、电阻器是内部电阻分压器的一部分、但当 ANYOUT 引脚悬空(或连接到高阻态节点)时、电阻器不在电阻分压器中。

    这样、我们就可以通过将 ANYOUT 引脚短接/悬空来控制 LDO 的输出、从而实现所需的输出电压。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。。。 谢谢!