This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:400kHz 两线制接口

Guru**** 2619165 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713173/tlc5971-400khz-two-wire-interface

器件型号:TLC5971

G'day、

在使用3个串联 TLC5971器件的原型器件(驱动12个 RGB LED)上、我通过在控制器上的备用硬件 SPI 通道上进行位拆裂来与驱动器连接。 这可以根据需要工作。

我的生产控制器没有任何备用硬件 SPI 通道、但有许多可用的双线接口。 两线制接口支持高达400kHz 的频率。 TLC5971的最小时钟速度为0.007Mhz、远低于400kHz、因此我怀疑400kHz 双线制接口应该足够了、但我只是想在此处确认、然后再提交修订的原理图。

假设我有3个 TLC5971器件、我希望每次刷新时移位3 * 224 = 672位数据。 在400kHz 时钟下、这应该允许~595每秒刷新一次。 这是否足以避免 LED 闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您可以提供 SDTI/SCKO 所需的、那么两线制接口应该是可以的。

    如果使用内部 GS 时钟、典型内部振荡器频率为10MHz、因此输出刷新率为10000000/65536*128=19kHz。

    帧刷新率大于500Hz,如您计算的那样。 因此、无需担心闪烁。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kenneth、感谢您的回应并确认我的假设。