This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:数据表问题

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712023/tps3850-q1-datasheet-question

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

e2e.ti.com/.../TPS3850_2D00_Q1.xlsx

(1)

在数据表中、有 VIT+(nom)和 VIT-(nom)。

请告诉我们如何在检测电压为3.3V 时对 VIT+(nom)和 VIT-(nom)进行分频。

(2)

VIL MAX 0.25V 非常小。

此值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    (1)

    Vin+/- nom 是感应电压阈值将触发复位的标称电压。 对于3.3V 的感应电压、这将是+/- 4%或+/-7%、具体取决于您拥有的器件型号。 请参阅 TPS3850-Q1数据表的表8。

    例如、TPS3850H33QDRCRQ1是一个3.3V 感应电压、容差阈值为7%。 VIT+/-(标称值)将分别为3.531V 和3.069V。

    (2)

    该值很低。 我将在工作台上检查这个问题、然后返回给您。

    谢谢、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我已确认数据表规格是正确的。 如果电压低于0.25V、我们将保证逻辑低电平。 如果电压超过0.8V、我们保证逻辑高电平。 之间的任何电压都被视为未知、并且处于不确定状态。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan