Other Parts Discussed in Thread: TPS61230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61230 您好、支持团队
我的客户和我对数据表中的 IQ 有点困惑。 您回答并解释以下三个问题?
- 您能否确认较低电流是 PFM 模式、较高电流是 PWM 模式?
- 此外、输入电压对这种情况有什么影响、其中一个为5V 输入电压、另一个为4.2V 输入电压?
- 最后、注释 VOUT =无电源意味着无负载?
谢谢
Jeff Coletti