This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:了解 IQ 时的混淆

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713473/tps61230-confusion-understanding-iq

器件型号:TPS61230

您好、支持团队

我的客户和我对数据表中的 IQ 有点困惑。 您回答并解释以下三个问题?  

  1. 您能否确认较低电流是 PFM 模式、较高电流是 PWM 模式?
  2. 此外、输入电压对这种情况有什么影响、其中一个为5V 输入电压、另一个为4.2V 输入电压?  
  3. 最后、注释 VOUT =无电源意味着无负载?  

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    这是一份有关 IQ 的应用手册、可供您参考:www.ti.com/.../slyt412.pdf"。
    TPS61230中有两个 IQ 定义、即35uA (典型值)和200uA (典型值)。 第一个测试条件与应用手册相同。 在第二种情况下、VOUT 浮动、因此器件在零周期模式下运行、因此该 IQ 仅在零周期模式下使用。

    IQ 会随着输入电压的增加而增加一点。 我不确定您的问题1。