Other Parts Discussed in Thread: BQ500412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ500412 大家好、
我的客户使用 BQ500412进行无线充电。 现在他们有两个问题。
1.只有一个线圈,如何设计电路和选择匹配的电容器,它们可以在三个线圈中选择任何一个? 在 datasheht 中显示:
中心线圈需要147nF/100V/C0G 的总电容值、 谐振回路的侧线圈需要133nF/100V/C0G 的总电容值、以实现所需的谐振 频率。
它们只有一个线圈、那么如何选择电容值?
2.客户发现、如果负载电流 突然从100mA 变为300mA、无线通信 将断开并停止充电。 几秒钟后、重建通信并开始充电。 负载是 GPS 模块和电池,耦合距离约为6mm。 因此、他们希望知道需要考虑哪些因素、并注意 负载瞬态。
谢谢你。