This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE 和 Regin 关系

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713070/bq35100-ge-and-regin-relationship

器件型号:BQ35100

大家好、

一个快速问题是、如果未安装纽扣电池、则 VBAT 没有电压。 如果 MCU 将 GE 引脚设为高电平、我们是否会看到在下面的 VBAT 引脚上发生2.5V 电压?

如果是、我能否理解它是如何发生的? 谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    如果您没有将电池连接到 VBAT 节点、我看不到监测计将如何通电。 Regin 为芯片供电、而 VBAT 用于电压测量。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    GE 引脚是否具有内部 ESD 二极管?

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我相信确实如此。 您在上面描述的行为、您是否实际看到了它?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    是的、当客户移除器件或将 GE 引脚设置为开漏时、VBAT 将不再显示2.5V。 因此,我只想找出根本原因并结束这种情况,如果对您来说是合理的?

    谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    因此、当 GE 开启时。 Regin 和 REG25将在内部连接? 我只是想了解为什么在 VBAT 上看到2.5V 电压。 谢谢