请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 您好!
我意识到一些存储器位置是大的 ENDIAN、尽管文档将它们称为小 ENDIAN。
例如、我将讨论:
SBS 配置数据-制造日期- 0x406B (U2)
SBS 配置数据- 序列号 - 0x406D (H2)
我只注意到、如果我通过我们的生产软件以小端序对它们进行编程(就像我们使用其他 bq 测量仪表一样) 、相关的 SMBus 命令0x1B 和0x1C 会返回错误的数据。
相反、如果我们以大端字节序编写、则所有内容都是一致的。
请您确切解释一下哪一个 U2、I2等... 数据闪存的参数必须以小端字节序(如文档中所述)进行读取/写入、在大端字节序中是什么?
看起来有点关键…
谢谢
Pietro