This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:BQ24038充电电压精度

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710658/bq24038-bq24038-charging-voltage-accuracy

器件型号:BQ24038

你好。

您能告诉我 BQ24038在0~50度的电池充电电压调节精度吗?

  我知道、在25°C 环境温度下为+/-0.5%、在0C < TJ < 125C 的范围内为+/-1%。

但出于安全原因、我想知道 BQ24038是否能够在0至50C 范围内保证+/-0.5%的容差。

谢谢你

此致

李议员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李先生:
    虽然我无法在数据表中所述参数之外做出任何保证、但通常可以在数据表中所述温度范围的最高和最低端看到较低的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您是否有任何有关充电电压精度的原始数据? 例如、充电电压与温度间的关系?

    您的设计团队可能拥有这种数据。

    此致

    李议员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    25°C 时可保证+/-0.5%。 但是、最坏情况通常发生在温度范围的极端、这些情况将低于1%的调节范围。 我目前没有可以共享的数据、这些数据将保证0至50C 范围内的+/-0.5%容差