This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:结至外壳(顶部)热阻与结至顶部特性参数

Guru**** 2927810 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, CSD95492QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713156/csd95372bq5m-thermal-resistance-junction-to-case-top-vs-junction-to-top-characterization-parameter

器件型号:CSD95372BQ5M
主题中讨论的其他器件: CSD95492QVM

您好、TI 专家、

我们在使用 CSD95372BQ5M 时遇到问题。 结至外壳热阻(封装顶部)为15deg.C/W 在我们的系统中、热电偶用于测量外壳顶部温度。 如果使用15度 C/W*PD 2W,结温将比外壳高30度。 然后、它超出了我们的降额规格。  

您能否建议此器件的结至顶部特征参数? 我从 TI 网站上阅读了一篇论文。 在该白皮书中、它提到典型塑料封装中只有很小一部分热能从封装的顶部对流和辐射出去。 而实际结温可通过结至顶部的表征参数进行非常接近的估算。   http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

CSD95492QVM 也有相同的问题。

期待您的反馈。

谢谢、

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    下面的 CSD95372Q5M 数据表给出了2个热阻值:结至顶部=15°C/W 和结至电路板=2°C/W。

    请阅读注释1:将器件焊接在2oz、1.5英寸 x 1.5英寸单层 PCB 上时、结至顶部=15摄氏度/瓦。 这只是 TI 使用小型测试板的一个示例。 您的系统 PCB 在尺寸和层数方面与 TI 用于测试的不同,因此您需要针对您的情况执行结至电路板热阻测量。 将温度传感器放置在与功率级距离1mm 的 PCB 上。 两个热阻结至顶部外壳和结至电路板在热模型中并行工作。

    例如、 您将使用6层/12oz PCB 测量 RthJ_B=2.5°C/W。 然后,您可以估算结至环境的总热阻:

    RTH j_a=15//2.5=2.14°C/W 基本上、RthJ_B 在这里占主导地位。

    使用 PD=2W、您可以针对应用中选定的运行条件立即估算内部 Tj:

    tj=Ta+ PD* Rth j_a. 例如、如果 Ta=27°C、则得出 Tj=27°+2W * 2.14°C/W=31.28°C。

    在整个环境中、温度上升仅为4.28摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时反馈和详细解释。