This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:需要使用此电路来安全地驱动5V 直流逻辑电路中的 EN

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706398/lmz14201-need-a-hand-on-this-circuit-to-drive-safely-en-from-logic-in-5-v-dc

器件型号:LMZ14201
主题中讨论的其他器件: LM3880

你好

我已经查看了我提出的原理图、该原理图使用 TC4428生成反相命令集和一组 N MOSFET 作为驱动器

使 EN 引脚接地

允许以5V 直流电压为 EN 引脚供电

TC4428请求使用低电流

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为这是一种过死。 驱动使能逻辑信号时不需要6A MOSFET ...

    您可以使用更小的 NFET 器件。 这与我在本周早些时候向您提出的建议类似。 下面是您所使用的 LM3880序列发生器和 LMZ14201的图表:

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denislav

    谢谢

    您能否确认12V,因为 LMZ 在 EN 上限制为6.5V,我计划使用5V,这不是我需要重点关注 EN 悬空引脚的问题

    为了确保浮动引脚在120%时对该电路有何看法,我通过在 N MOSFET 的同时使用 P MOSFET 驱动器将 EN 引脚强制接地

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    EN 的内部上拉电阻钳位在5V。 EN (外部信号)上的绝对最大值为6.5V。  

    谢谢、  

    Denislav