This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:故障消除后无法恢复器件

Guru**** 2389230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712677/bq27742-g1-the-device-could-not-be-recovered-after-faults-removed

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27742EVM

你(们)好。

我使用 bq27742EVM 进行一些保护测试、发现在移除 OCD 或 OCC 等故障后无法恢复器件。 为了使器件恢复正常模式、我必须短接 Cell +和 pack+之间的 FET。 根据有关工作模式的数据表、对于 OCD 故障、器件应退出 OCD 故障模式、并在故障模式被移除后返回正常模式。 但即使没有故障负载、它仍保持在 OCD 模式、直到我进行短路。 我是否错过了什么? 为什么器件的运行方式是这样的?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike


    发生这些情况后、您的电池组电压是多少? 这是恢复的关键部分。 请参阅 TRM、
    第2.2.2.1.4和2.2.2.2.1.4.1节,链接如下:
    www.ti.com/.../sluuax0c.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    当处于 OCD 故障模式时、电池电压大约为3.9V、电池组电压大约为2.5V、并且故障电流负载也被移除(0或小电流设置)。 由于 DSG FET 关断、 PACKP 电压如何在电芯电压的300mV 范围内上升?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    当然、通过对充电器施加一个打开的电压、它将从故障模式中恢复。 但是、数据表似乎并未说明必须连接充电器才能退出故障模式。 它仅显示"负载移除时的故障恢复"。 我是否遗漏了什么?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    它清楚地说明了对电池组引脚的依赖
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我明白了。 但在这种情况下、如果没有充电器、PACKP 电压绝不会上升到电芯电压的300mV 以内。 也许在数据表中添加"故障负载被移除且连接了一个充电器时的故障恢复"将结束该参数。
    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我同意你的意见。 很抱歉、文档不是很明确。

    谢谢
    Onyx