This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23608:动态输出调节

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711461/lmz23608-dynamic-output-regulation

器件型号:LMZ23608

我使用 LMZ23608作为稳压器已有一年之久、我获得了很好的结果。 我一直使用 RFBT 和 RFBB 的电压恒定控制模式、但我想知道我是否可以使用功率恒定控制模式、而不是安装 RFBT 和 RFBB、并使用共享引脚来控制输出。 也许、我可以安装 RFBT 和 RFBB 来设置标称输出、然后使用共享引脚来动态调节。

如果不可能、您能帮我提供一个替代方案吗? 我需要一个具有遥感引脚和 Trimmer 选项的直流/直流转换器。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

     SH 引脚 完全用于具有多个 LMZ23608模块的电流共享应用。 我认为您无法使用该引脚控制输出。 如果您正在寻找动态功能来即时调整输出电压、可能需要将 RFBB 保持为1.07k 欧姆、并使用 Rfbt 上的电位器来调节输出电压。 RFBB 的值是从 LMZ23608EVM 用户指南中选择的。 大多数电源模块至少需要4个外部组件(Cin、Cout、Rfbt、Rfbb)来完成电源解决方案。 固定输出电源模块的器件内部将有 Rfbt 和 Rfbb、因此只需2个外部组件即可完成电源解决方案。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为替代方案、您也许可以使用如下所示的 DAC 调整输出:

    谢谢、  
    Denislav