This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:LP8758-E0

Guru**** 2925030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713453/lp8758-e0-lp8758-e0

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件: LP8758

在所有4个输出上订购具有预编程电压的 LP8758-E0。  我想知道这些具有预编程电压的器件的交货周期。 我的理解是、有一个一次性可编程区域将保存初始值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴得到您的问题。 正确的是、LP8758能够使用不同的输出电压进行预编程。

    我们在 TI.com 上发布了多个具有不同默认设置的版本。 我们的 TI 网上商店应提供样片库存、以便您立即订购和发货所参考的 LP8758-E0版本。

    在 我们的制造过程中、每个版本的默认设置都使用 OTP 进行编程、因此对于大容量项目、我们可以使用客户特定的电压设置创建定制器件型号。

    如果您对此感兴趣、我将退出我们的支持论坛、与您的 TI 客户代表进行探讨。 他们应尽快与您联系。

    为了简化初始原型设计、您还可以在通过 I2C 启动后重新写入 OTP 设置。 它将在每次器件关闭时进行默认设置、但在短期内可能会对您有所帮助。

    请查看您当地 TI 帐户团队的电子邮件。

    谢谢

    Niki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我去了商店、没有发现任何迹象表明您有各种输出电压可供选择。 我真的希望能够自己对 OTP 进行编程。 您的产品系列中是否有具有该功能的开关稳压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 LP8758器件需要在制造过程中完成编程。 您可以通过 I2C 覆盖这些设置、但它们随后会在器件关闭时复位。
    我们确实有一个本周刚刚发布的 PMIC TPS65086100RSKT、它允许客户自行对器件进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在之前的设计中使用过 LP8758-E0、结果很好。 我只是想在我的当前设计中使用一个电压轨、我可以默认为这些电压轨、0.95V、1.50V、1.8V -pri 和1.8V 秒
    我猜、由于我的参考设计的数量限制为25件、我无法订购这些产品? 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 您将无法立即订购这些产品。

    您要列出的具有自定义默认值的样片需要专门创建。 我们有时会为大量的机会执行此操作、但需要与您当地的 TI 代表进行讨论。 他们已经向我确认,他们将与你联系。