This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:分压电阻器问题。

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712570/tps57160-q1-question-for-divide-resistor

器件型号:TPS57160-Q1

您好、专家、

应用是汽车、安全性非常重要。 有一些情况、您能帮您检查一下吗? 谢谢!

1.如果 R1短路,Vout 会发生什么情况?

2.如果 R2短路,Vout 会发生什么情况?

3.如果 R1打开,Vout 会发生什么情况?

4.如果 R2打开,Vout 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、处于启动时刻。 (SS 为0V。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 R1短路、VOUT 大约等于 VSENSE = 0.8V
    如果 R2短路、VOUT 大约= VIN、
    如果 R1开路、VOUT 大约= VIN
    如果 R2开路、VOUT 大约等于 VSENSE = 0.8V

    谢谢
    -Arief