This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:允许的最大软启动时间是多少?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712814/lm76003-q1-what-s-the-largest-soft-start-time-allowed

器件型号:LM76003-Q1

大家好、

对于 LM76003-Q1、SS 是可调节的、它具有规格中提到的最小 SS 时序、但未提及最大 SS 时间。

对于客户应用、他们需要将 LM76003-Q1的 SS 时间设置为40ms、您能否帮助检查是否正常以及是否存在风险?

如果扩大 SS 时间,则需要修改任何其他电路,但 SS 电容除外?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roscon、

    不会、将 SS 时间增加到40ms 不存在风险。 建议验证重新启动性能是否可接受。

    希望这对您有所帮助?

    David。